结果:找到"工控机 ARM 嵌入式 人工智能 人脸识别",相关内容1000条
  • 工控一体机和常见的平板电脑有什么区别?
  • 工控一体机又名工业控制计算机,是专门为工业控制设计的计算机,已经成为人机互动的典型代表,触摸屏可以做为工控机的输入和显示单元。工控一体机的应用场景正在从传统的工业领域逐渐延伸到医疗、交通、自助终端等其它垂直应用领域。那么,工控电脑一体机与普通的商用平板电脑有什么区别呢?瑞迅科技为您带来知识分享:首先从外观上看,工控一体机背面一般会有box贴附,多出的这个盒子放置了主电路板,提供多种工业/商业接口,像usb、串口等;而平板电脑多是屏机一体,电路板巧妙设计于屏背面,且大小规格无缝贴合,为了便携易操作。其次从功能方面看,工控机多以arm架构(精简指令集,后续会专讲)的cpu为核心展开,它的目的主打...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 一体 一体 ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2022-10-26 18:13:00
  • 人脸识别主板能应用哪些产品设备?
  • 在市场上看到很各种各样的人脸识别主板,有些是CPU不一样,有是接口不一样,比如双赞主板SZ3391。双赞主板SZ3391基于RK3399六核芯片平台,双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核,GPU使用Mali-T860,芯片性能强。板载有LVDS、EDP、HDMI显示输出接口,内置通用背光板接口及屏电压跳线,兼容更多种类的显示屏,支持双屏异显功能。板载千兆以太网,WIFI,Mini-PCIE接口及SIM卡座,可接3G/4G通信模块。板载2路串口,4路GPIO,6路USB,方便连接各种工业设备。支持Android/Linux系统,软件支持完善,适合企业开发高清显示的商显广告机、...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-10-21 13:51:00
  • Ubuntu下试玩visionseed工具的数据可视化
  • 日前购得一套AI视觉模组visionseed,我准备先在Ubuntu下试玩visionseed工具来了解这套视觉模组。当然前期准备工作是要做的:(1)提前准备UbuntuLinux系统,也可以安装Ubuntu虚拟机(2)提前准备VisionSeed开发者套装,包括蓝色框中的VisionSeed(含摄像头模组)和USB数据线。(3)在VisionSeed官网(https://visionseed.youtu.qq.com)开发者中心界面下载工具VisionSeedSDK(Linux)和VisionSeed客户端工具(UbuntuLinux16.04)。准备工作完成后,现在开始客户端连接Visi...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: AI 发帖人:azxyqcr 发帖时间:2019-09-16 11:45:00
  • 用AI视觉模组DIY一个驾驶疲劳监测仪
  • 道路千万条,安全第一条,相信每个人都是牢记于心的,“喝酒不开车,开车不喝酒”其实不难,难的是防范始料未及的事件,疲倦就是众多始料未及事件中,杀伤力稳居前排的,前一秒心里还在想坚持坚持,下一秒可能就失去了意识。相信每个人都体会过,自制力在睡神的面前,是多么的无力,想着躺一会儿爬起来洗脸,结果醒来天都亮了,千万不要在犯困的时候高估自己的毅力~Murphy'sLaw表明,只要一件事发生的概率大于零,给足够长的时间,这件事就一定会发生。所以近年来高配版的豪车,应用了各种辅助驾驶的技术来应对这些情况,比如主动刹车系统、车道偏离预警、驾驶员监测系统(DMS)等等,这些高大上的技术中,有没有那一个我们可以...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:azxyqcr 发帖时间:2019-08-16 14:53:00
  • 人脸识别云对讲场景应用,打造门禁行业高效管理
  • 随着安防管理体系构建的进一步完善,门禁系统成为楼宇、社区等安防体系中重要一环,其安全性、智能性、便捷性成为大众的关注点。瑞迅科技针对门禁行业的现状,推出MTB-803主控板专门为人脸识别门禁设备提供底层硬件服务,使用各种类型的显示屏,一块板完成视频、音频、光照监测、亮度调节、人体感应等功能。门禁人脸识别嵌入式主控板瑞迅MTB-803瑞迅科技基于瑞芯微RK3288芯片,此平台采用能支持先进的深度学习智能算法,支持新一代人脸识别技术,支持强大的对比和分析能力。高清显示&触摸屏,提供LVDS和eDP方式触摸以及高清屏幕显示和触摸。超高清识别摄像头,远近距离的面部特征,精准捕捉。采用红外识别...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ARM 主板 安防 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-07-23 14:29:00
  • 采用MCU做视觉识别
  • 利用视觉识别模块,能够给产品增加新鲜的玩法。识别的算法集成在模块中,无需联网,摆脱了对网络的束缚,识别响应速度快,且无隐私泄露的风险。识别的结果通过UART或者I2C输出,能够与绝大多数的控制板、开发板进行通讯。如何跟arduinomicrobit等主流控制板结合,可以下载本附件:中文V1.1.zip。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 视觉 单片 AI 创客 发帖人:tarzen 发帖时间:2019-04-30 16:16:00
  • RK3399工业级主控机--无人零售中的应用
  • “无人零售”其主控单元选用MPC-1911,作为设备“控制大脑”,这需要主控大脑在任何严苛恶劣的环境下,都能24小时不间断正常工作,而MPC-1911支持7*24小时不间断工作的特性,保证了通道工作的高可靠性。沿用惯例标准8层板设计,并辅以沉金工艺制作,12VDC,带过压过流保护,防反接保护,--20℃-70℃的高适应工作温度。基于RK3399CPU开发的MPC-1911,HDMI、LVDS显示接口,满足了客户各种显示屏接口的需求,(6路Type-AUSB2.0接口;1路Type-C接口,支持ADB调试功能4路RS-232通信;2路RS-485通信)6路USB、4路串口的通讯接口满足多种外接...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-27 10:06:00
  • 瑞迅嵌入式平台的人工智能技术---轻量化人脸识别解决方案
  • [导读]人脸识别的场景日趋多元化。如今,“刷脸”一词的热度正逐步超越“人工智能”、“大数据”等,成为社会关注的高频词汇,未来的人脸识别将更广泛的应用于智慧城市、金融、交通等各个领域中,普及到人们的日常生活当中。人脸识别场景日趋多元如今,“刷脸”一词的热度正逐步超越“人工智能”、“大数据”等,成为社会关注的高频词汇。业内人士表示,随着3D人脸扫描技术的发展和深度学习算法的不断提升,未来的人脸识别将更广泛的应用于金融、交通等各个领域中,普及到人们的日常生活当中。近期,国内几大银行陆续宣布上线“刷脸支付”、ATM机“刷脸取款”,厦门市部分农行ATM机也实现了“刷脸”取现;以苹果iPhoneX为代表...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-20 10:42:00
  • 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市
  • 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市助力恶劣环境高性能场景应用我们的户外快递柜一般为钣金材质,在密闭空间下,温度可想而知比如:地表温度为40℃,那么户外快递柜内差不多60℃地表温度40℃以上,户外智能快递柜稳定正常运行谁来保障?离开工控主板稳定正常运行,智能快递柜的所有用户体验将只能是空话。瑞迅科技从2015年服务于智能快递柜行业,为行业内标杆企业,解决了一个又一个难题,致力于让智能快递柜更稳定,更高适应性。至今几乎囊括业内大部分的标杆企业。本年度更是有标杆客户找到我司,提出需要实现等同于目前稳定性的基础上,能增加更多接口,并能满足宽温的要求,且能照顾到国产化要求。到201...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-15 11:41:00
  • 做了一个简单的基于Opencv和STM32F103的人脸追踪
  • 突然想用手边的STM32最小系统版做一个人脸追踪平台,芯片是STM32F103RCT6。用的是Opencv的人脸识别框架,通过串口把人脸坐标发回单片机完成通信通信。单片机控制两自由度的舵机平台。参考论坛的资料自己做了一个比较简单的实验,高手勿喷。上位机用的C++,但是一直没搞懂C++的8位数据存储结构,导致串口发到单片机里的数据是错误的。但是因为图像坐标最大只有320*300,索性直接除二发出去,单片机接收到之后在乘以2.虽然会造成数据不精确,但由于本身数据不大,精度还行。控制方面用的增量式PID,追踪性能挺好的。这里贴出增量式PID的基本公式方便大家理解,因为只需要对人脸的移动做出快速的反...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 器学习 自动 发帖人:休息的哈密瓜 发帖时间:2018-11-23 16:03:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: